This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1463-Q1:CANH - TCAN1463-Q1 上的 Vbat 和 CANL 短接至 GND 行为

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1637218/tcan1463-q1-canh---shorted-to-vbat-and-canl-shorted-to-gnd-behavior-on-tcan1463-q1

器件型号: TCAN1463-Q1

尊敬的团队:

我使用的是 CanTrcv:TI TCAN1463(具有睡眠模式的 CAN FD 信号改善收发器)

我有一个问题、如果 CANH — 短接至 Vbat、则在从 uC 连续循环消息传输期间执行。  

当前观察结果

CAN 通道配置为 CAN2.0、波特率为 500kbps、通信不受干扰、硬件没有 BUSOFF 指示。

2. CAN 通道配置为 CANFD、波特率为 500kbps(仲裁)、5000kbps(数据)、通信 受到干扰、存在来自硬件的 BUSOFF 指示。

请帮助我了解同一硬件的不同行为。

如果 CANL 短接至 GND、则会观察到类似的行为。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sushmita:

    这很可能是因为故障主要在仲裁期间可检测到。 即、有仲裁的情况(通常适用于标准 CAN 帧)应该比没有仲裁的情况更具可检测性、这是因为。

    此致、

    Michael。