This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8043A:EEPROM 的编程工具

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8043A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1636632/tusb8043a-programming-tool-for-an-eeprom

器件型号: TUSB8043A

大家好!

我有关于 TUSB8043A 的问题。


关于 TUSB8043A、如果未连接 EEPROM、或读取 EEPROM 数据失败、我认为 USB 集线器将使用其默认设置运行是否正确?

此外、我要求提供连接到 TUSB8043A I2C 接口的 EEPROM 的编程工具。

此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在下载文件后将 eee 文件更改为 exe:

    tidrive.ext.ti.com/.../4a195806-141a-4f0a-8aff-f9d97cefa8e3

    代码: 2U:LYA4m

    如果 EEPROM 未连接、或者读取 EEPROM 数据失败、我的理解是 USB 集线器将使用其默认设置运行吗?

    没错

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、


    感谢您的支持。

    我粘贴了您为 EEPROM 编程工具提供的 URL。

    出现以下屏幕。

    我输入了我的用户名和密码、但我无法继续。

    请告诉我需要输入的内容和位置。


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试此链接

    tidrive.ext.ti.com/.../4a195806-141a-4f0a-8aff-f9d97cefa8e3

    编号: B823NN-I

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、


    谢谢你。
    我能够访问访问代码输入屏幕。
    顺便说一下、是否可以多次下载?
    我将就此联系我的客户、但如果我使用了一次访问代码、客户是否无法使用它?
    我想确认访问代码是否可以多次使用。

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应该会有 多次。

    好极了

    Brian