This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD4431A:帮助检查原理图和波形

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1636833/thvd4431a-help-to-review-the-schematics-and-check-the-waveform

器件型号: THVD4431A

尊敬的专家:

您能帮我检查客户的原理图吗?RS232-RS485 20260415 - Copy.pdf

我还会发布它们在此处捕获的波形。 您能帮助检查此波形是否正确并表明 RS RS-485 运行良好吗? (波形是在使用 UART3 和 4 通过电缆连接的电路板上捕获的。 UART4 作为 TX 向 UART3 发送消息)

TI_4M fail-1.png

  

BRS、

Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rannie、

    我没有看到任何与 scopehot 有关的问题。 传输的数据似乎显示在接收器上并正确镜像。

    根据原理图:

    • 引脚排列正常、引脚 9 (VIO) 短接至 Vcc、因此没有电平转换选项
    • 所有电荷泵电容器的额定电压至少为 VOH/Vol 的 2 倍
    • 所有输入引脚都被偏置(某些引脚已经在 A 版本上进行了内部偏置)

    总的来说还不错

    - Bobby