This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:TUSB4020BI:EEPROM 编程工具

Guru**** 2996000 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1635816/tusb4020bi-tusb4020bi-eeprom-programming-tool

器件型号: TUSB4020BI

您好!
在论坛上的另一个主题中、我发现 TUSB4020BI 可以使用编程工具将适当的配置数据写入外部 I2C EEPROM? 在哪里可以找到该工具?

此致、

Marcin

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请接受我的友谊请求,以便我可以发送给你.

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    很抱歉,我在这个论坛上很新,我找不到你的友谊请求。

    您能帮助我说明在哪里查找它吗?

    我已选中我的电子邮件框、包括“垃圾邮件“文件夹、并且没有关于此类请求的电子邮件。

    我在这里查看了论坛上的“通知“部分。 我还检查了我的个人资料中的“五位数“部分。 再次没有请求。

    此致、

    Marcin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在下载文件后将 eee 文件更改为 exe:

    tidrive.ext.ti.com/.../4a195806-141a-4f0a-8aff-f9d97cefa8e3

    代码: 2U:LYA4m

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您与文档共享该工具。 我下载了它没有任何问题。

    工作正常。 我能够顺利连接到 TUSB4020、

    您是否碰巧为 TUSB4020 提供了一些模板 EEPROM 内容? 本文档提供了 TUSB804x 的示例、我不确定 TUSB4020 的 1:1 是相同的、还是在某些地方不同。

    此致、

    Marcin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB4020 的这个表格应该非常接近。

    好极了

    Brian