This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1146-Q1:在 CAN 接口侧获取振铃测试报告

Guru**** 2992690 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1146-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1636754/tcan1146-q1-ask-for-ringing-test-report-at-the-can-interface-side

器件型号: TCAN1146-Q1

尊敬的专家:

我的客户正在使用  TCAN1146-Q1 进行评估、它们会在 CAN 接口侧显示一些振铃问题、您是否有相关的测试数据或认证文档。

请与我分享,提前感谢! 我的电子邮件是 jackli@ti.com。

 

此致、

Jack Li   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    CAN 总线网络中出现振铃是由于 CAN 总线设计不当造成的。 这主要是由于端接不当造成的。 因此、我们没有任何测试数据或认证文档、因为根本原因不是来自收发器。  

    请让客户发送其系统原理图、CAN 总线结构方框图(包括每个节点的端接值)、以及 TCAN1146 发送期间 CAN 总线的波形。  

    另请注意、CAN SIC 收发器可帮助改善传输。 TCAN1146 的 CAN SIC 版本是 TCAN1576。  

    此致、

    Ethan