This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS560DF810:交叉点开关是否执行多路复用器/多路信号分离器功能、PAM4 支持每通道 48Gbps 的速率

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: DS560MB410, DS560DF810, DS560DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1635692/ds560df810-does-crosspoint-switches-perform-mux-demux-functionality-with-pam4-supporting-48-gbps-per-lane

部件号: DS560DF810
Thread 中讨论的其他器件: DS560DF410、DS560MB410

尊敬的 TI 支持团队:

我需要一个在高速数据通道上执行多路复用器/多路信号分离操作的硬件、其中 PAM4 编码速率高达每通道 48Gbps。 在询问时、我遇到了能够支持 56G 的 TI 交叉点。 但我确实需要一个 MUX - DE MUX 双向功能。 交叉点开关是能够随时执行此操作、还是需要使用它的任何权变措施? 请指导我完成此操作。

我附上了一张图片、大致介绍了这方面的情况。 如果您需要有关此方面的更多详细信息、请告知。


TI_support_1.png

 

谢谢、  
Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    重定时器可以肯定地处理 PAM4 和 NRZ 数据的多路复用。

    在多路复用方面、重定时器是否需要识别输入信号是 PAM4 还是 NRZ?  用户会在这里提供一些配置吗?

    此应用中的 NRZ 和 PAM4 数据波特率是否相同?

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Drew、

    感谢您的答复。

    我们的确切要求是 3:1 多路复用器和多路信号分离器双向通道。  根据我们的应用、所有三个通道都具有不同的数据速率和波特率:
    • 通道 1 — 数据速率:3 至 9Mbps、不涉及收发器
                 PWM 信令  

    • 通道 2 — 数据速率:1.248Gbps 至 23.296Gbps  
                波特率:1248 至 23296
                NRZ 调制  

    • 通道 3 — 数据速率: 39.936Gbps 或 46.592Gbps  
                波特率:19968 或 23296
                PAM4 调制

    对于多路复用、用户可以在必要时提供控制信号来指示该模式是 NRZ 还是 PAM4。


    谢谢。此致、
    Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    如果您还没有访问完整数据表的权限、建议您通过下面的链接申请访问权限。

    https://www.ti.com/drr/opn/DS560DF810-DESIGN

    https://www.ti.com/drr/opn/DS560MB410-DESIGN

    由于 PAM4 要求、您可能会为该应用考虑三种器件:

    • 重定时器:DS560DF410(4 通道)、DS560DF810(8 通道)
    • 转接驱动器:DS560MB410

    我想指出的是、我们器件的一些特性可能使支持此 3:1 多路复用器变得具有挑战性。

    • 我们的 DS560 设备具有 2x2 交叉点。  我们只能支持切换 2 个通道(即 2 至 1 或 1 至 2)、而无需级联器件。
    • 我们的 DS560 器件需要交流耦合输入和输出。  在 DS560DFx10 器件上、该器件集成了交流耦合、而 DS560MB410 则需要外部交流耦合。  其影响是输入信号应该是直流平衡信号。  我们将无法支持 PWM 输入。
    • DS560DFx10 是重定时器器件。  其交叉点功能通过 SERDES 块实现。  这会导致交叉点开关仅在重定时器具有 CDR 锁定功能时才能使用。  对于您列出的所有数据速率、我们不支持 CDR 锁定。  数据表中列出了支持的数据速率范围。
    • DS560MB410 是一款转接驱动器器件、 因此不需要 CDR 锁定。  如果您可以访问数据表、还请查看 DS560MB410 上的“交叉点操作配置“。  其中一种运行模式存在 PAM4 限制。

    谢谢、

    Drew