This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD233:晶圆制造厂工艺信息

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1636807/sn65hvd233-wafer-fab-process-information

部件号: SN65HVD233

尊敬的所有人:

在一项研究的框架内、我想知道 TI 是否可以分享晶圆厂工艺等信息?  
例如、我要寻找两个 TI 器件的技术节点(即 CMOS 0.13µm μ V 或 0.25µm μ V):

  • SN65HVD233MDREP
  • CD74HC4067M

无法通过“持续可靠性监测“页面访问这些信息、该页面仅指示两个器件的“电源 BiCMOS “。

谢谢您、

Samuel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Samuel、

    我强烈建议根据提供的信息申请 PPAP、谢谢。

    此致、

    Michael。