This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN3404-Q1:请求处理节点确认–TCAN3404DDFRQ

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1636848/tcan3404-q1-request-for-process-node-confirmation-tcan3404ddfrq

器件型号: TCAN3404-Q1

您好:

我们在其中一个工程中选择了参考 TCAN3404DDFRQ、能否确认参考 TCAN3404DDFRQ 的处理节点是否低于 90nm?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amine:

    否、情况并非如此、您可以申请采用 150nm 栅极长度技术的 PPAP。

    这应该是 CAN 收发器的典型情况、因为几何形状更大的节点应该能够确保高电压运行和 ESD 性能等的稳健性。

    此致、

    Michael。