This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869EVM:DP83869EVM:阐明是否适合作为 10BASE-Te、100BASE-TX 和 1000BASE-T 合规性测试的黄金器件/链路伙伴

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1635743/dp83869evm-dp83869evm-clarification-of-suitability-as-golden-device-link-partner-for-10base-te-100base-tx-and-1000base-t-compliance-testing

器件型号: DP83869EVM

尊敬的 TI 团队:

我目前正在考虑购买 DP83869EVM。

我的预期用途是评估该电路板是否既可用作黄金器件、也可用作链路伙伴、以进行 10BASE-Te、100BASE-TX 和 1000BASE-T 以太网电气合规性测试

之所以提出这一问题、是因为 DP83869EVM 产品页面指出、该 EVM 支持 10BASE-Te、100BASE-TX 和 1000BASE-T 等铜缆以太网协议、并且还指出它支持互操作性测试、合规性测试和 BER 测试。

www.ti.com/.../DP83869EVM

但是、在查看下面的 SNLA239D 和 E2E 主题后、我不清楚 DP83869EVM 是否正式支持此预期用途所需的全套 1000BASE-T 合规性相关测试模式、尤其是未滤波的测试模式 3/从器件抖动:

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1539738/dp83869evm-etherent-complience-test--jitter-salve-unfiltered

在该 E2E 主题中、TI 声明:
- DP83869EVM 不支持从器件抖动未滤波测试
-如果没有额外的内部抖动、则无法在外部提供 TX_TCLK
-间接测试模式 3 不给出最终测试结果

此外、在 SNLA239D 中、附录 B 不提供测试模式 3 脚本、该文档指出无法进行从模式抖动测试。

因此、我希望就以下几点作出明确的正式澄清:

1. DP83869EVM 是否可正式用作 10BASE-Te、100BASE-TX 和 1000BASE-T 中以太网电气合规性测试的黄金器件?
2. DP83869EVM 是否可正式用作这些相同测试活动的链路伙伴?
3.特别是对于 1000BASE-T、DP83869EVM 是否正式支持测试模式 3/未滤波从器件抖动?
4.如果不正式支持测试模式 3、产品页面的措辞是否应解释为仅支持选定的合规性测试、而不是完全合规性覆盖?
5、如果有任何官方限制文件或声明定义了这一限制,请您向我指出具体的文件和章节吗?

这种澄清很重要、因为它直接影响我的购买决定和我的评估计划。

此致、
Shion Nakagawa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nakagawa-San、  


    1. DP83869EVM 是否可正式用作 10BASE-Te、100BASE-TX 和 1000BASE-T 中以太网电气合规性测试的黄金器件?

    是的

    2. DP83869EVM 是否可正式用作这些相同测试活动的链接合作伙伴?

    是的


    3. 特别是对于 1000BASE-T、DP83869EVM 是否正式支持测试模式 3/未滤波从器件抖动?
    4.如果不正式支持测试模式 3、是否应将产品页面的措辞解释为仅支持选定的合规性测试、而不是完全合规性?

    我们不支持测试模式 3、因为我们不会直接将 TX_TCLK 暴露于 IO 引脚上。 不过、可以使用测试模式 2 和 4 信号来传导未过滤的从模式抖动。 然而、这只是一个参考性测试。 PHY 通过此测试并不是必需的以太网认证、因为并非所有 PHY 都支持暴露于 IO 引脚上的 TX_TCLK。  

    [quote userid=“694489" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1635743/dp83869evm-dp83869evm-clarification-of-suitability-as-golden-device-link-partner-for-10base-te-100base-tx-and-1000base-t-compliance-testing 如果有任何官方限制文档或声明定义了此限制、您能向我指出具体的文档和章节吗?

    此处没有文档、但请尽管参考 IEEE 802.3 规范。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    感谢您的澄清。

    我知道 DP83869EVM 可通过所需的认证测试
    使用替代方法、但不提供测试模式 3
    原生合规性测试模式。

    对于我的用例、我将继续使用评估平台
    它正式支持所有 IEEE 802.3 1000BASE-T 测试模式。

    此致、
    Shion Nakagawa