This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211RPTREVM:TUSB211RPTREVM 的原理图和 PCB 布局

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB211RPTREVM, TUSB211A, TUSB216, TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1636016/tusb211rptrevm-schematic-and-pcb-layout-for-tusb211rptrevm

器件型号: TUSB211RPTREVM
Thread 中讨论的其他器件: TUSB211A、 TUSB216、 TUSB211

 我是否可以掌握 TUSB211RPTREVM 的原理图和 PCB 布局?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    请接受我的 E2E 朋友申请、我可以将这些文件发送过来。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan。 我明白了。  
    我对原理图有几个问题。
    1.TUSB211A 可在 2.3V 至 6.5V 的电压范围内运行。 如果  TUSB211A 直接由 Vbus (5V) 供电而不是由 LDO (U2) 供电、您是否会看到任何问题?
    2.我们的电路板上有一个单独的 3.3V 电  压、如果我们使用 TUSB211A、而不是 LDO U2 提供的 3.3V 电压(Vbus 源)、这是否会影响 TUSB211A 功能。  如果我们使用 单独的 3.3V 电压、即使未连接主机 IC 电缆、也会为转接驱动器 USB 供电。
    CD 和 ENA_HS 是输出引脚。 它们都连接到一个开关、该开关具有连接 VCC、NC 和 GND 的选项。 如果开关切换到 GND、这 2 个输出信号将直接短接至 GND。 会损坏这些输出引脚。 该选项的用途是什么?

    接下来的 2 个问题与  TUSB211A 的数据表相关。 请告诉我是否应该为此创建新 TT。
    4.  TUSB211A 数据表指出、ENA_HS 的引脚类型可以是第 3 页的输入和输出 (I/O)。 我认为它只是输出。 这是个拼写错误吗?  
    5.在第 5 页上、会话 输出 CD、ENA_HS、它仅显示输出的最小值。 CD 和 ENA_HS 的典型值和最大值是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    [quote userid=“146073" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1636016/tusb211rptrevm-schematic-and-pcb-layout-for-tusb211rptrevm/6308015 由于 TUSB211A 可在 2.3V 至 6.5V 的电压范围内运行。 如果  TUSB211A 直接由 Vbus (5V) 供电而不是由 LDO (U2) 提供 Vcc (3.3V)、您是否会看到任何问题?

    是的、您可以从 VBUS 为 TUSB211A 供电。 您只需确保在进行 USB2 HS 握手之前为 TUSB211A 通电。

    [quote userid=“146073" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1636016/tusb211rptrevm-schematic-and-pcb-layout-for-tusb211rptrevm/6308015 我们的电路板上有一个单独的 3.3V  电压、如果我们使用 TUSB211A、而不是 LDO U2 提供的 3.3V 电压(Vbus 源)、这会影响 TUSB211A 功能。  如果我们使用 单独的 3.3V 电压、即使未连接主机 IC 电缆、也会为转接驱动器 USB 供电。

    使用单独的 3.3V 电压不会影响该电压。 如果单独供电、情况可能会更好、因为这可以确保在 USB2 HS 握手发生之前为转接驱动器供电。

    [quote userid=“146073" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1636016/tusb211rptrevm-schematic-and-pcb-layout-for-tusb211rptrevm/6308015 CD 和 ENA_HS 是输出引脚。 它们都连接到一个开关、该开关具有连接 VCC、NC 和 GND 的选项。 如果开关切换到 GND、这 2 个输出信号将直接短接至 GND。 会损坏这些输出引脚。 该选项的用途是什么?

    这些引脚的开关实际上并不是必需的。 将它们短接至地不会产生任何影响。 NC 是将其设置为 EVM 的 LED 跟随这些引脚的输出的默认设置。

    对于典型设计中的 CD 和 ENA_HS、您可以将这些引脚保持悬空、也可以在需要时连接到测试点进行调试。

    [quote userid=“146073" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1636016/tusb211rptrevm-schematic-and-pcb-layout-for-tusb211rptrevm/6308015  TUSB211A 的数据表指出、ENA_HS 的引脚类型可以是第 3 页的输入和输出 (I/O)。 我认为它只是输出。 这是个拼写错误吗?  [/报价]

    这是 TUSB216 的剩余电流、该电流在启动时将 ENA_HS 引脚用作输入。 它纯粹用作 TUSB211A 的输出。 感谢您的重点介绍。

    [quote userid=“146073" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1636016/tusb211rptrevm-schematic-and-pcb-layout-for-tusb211rptrevm/6308015 在第 5 页、会话 输出 CD、ENA_HS、它仅显示输出的最小值。 CD 和 ENA_HS 的典型值和最大值是多少?  [/报价]

    我们没有这些引脚的典型值。 最大值应该为 3.6V、但在我自己的测试中、我可以看到它通常在 2.5V 到 3V 之间。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在数据表中、电阻值 (REQ_LVL2) 介于 3.4K 和 3.96K 欧姆之间。 但是在开发板上、它是 4K 欧姆。 即使电阻器值超出规格、它是否仍可以识别 EQ 等级 2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我认为它应该仍然有效、但我建议遵循数据表中列出的值。

    最初在此 EVM 上使用的器件、即 TUSB211、数据表中具有 4k Ω、因此在此处使用。

    谢谢、

    Ryan