This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF410:不同频率下的自适应均衡

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1630360/ds110df410-adaptive-equalization-at-different-frequencies

部件号: DS110DF410

您好:

在我的系统中、我有 4 个差分通道、工作速率为 2.125Gbps 和 4.25Gbps、并且我在每个信号路径的末端使用 DS110DF410 均衡器。

根据我使用的数据速率以及这些信号的前三个谐波、我想知道重建此类信号时的均衡器能力是什么。

具体来说、在相关频率下、均衡器可以补偿多大程度的插入损耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yulia:

    我们将查看并了解我们是否在这些频率下有可用的数据。

    您是否尝试过使用 IBIS-AMI 模型进行仿真?  这可能是一个良好的绩效指标。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 尝试 使用 IBIS-AMI 模型执行仿真。

    无论如何,如果你有 我写的频率的数据,我想收到它。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yulia:

    我们没有这些频率下的数据。

    此致、

    Charles