Other Parts Discussed in Thread: DP83640, DP83640T-EVK
器件型号: DP83640
我想从 DP83640 的 GPIO4 输出 PPS。
查看 DP83640 数据表后、我发现以下语句:“DP83640 可以通过编程、使用触发功能输出每秒脉冲 (PPS) 信号“、但未提供具体的配置说明。
我想了解详细的设置过程、包括将哪些寄存器写入哪些值。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DP83640, DP83640T-EVK
器件型号: DP83640
我想从 DP83640 的 GPIO4 输出 PPS。
查看 DP83640 数据表后、我发现以下语句:“DP83640 可以通过编程、使用触发功能输出每秒脉冲 (PPS) 信号“、但未提供具体的配置说明。
我想了解详细的设置过程、包括将哪些寄存器写入哪些值。
感谢您的答复。
我正在使用 DP83640T-EVK/NOPB-ND 评估板。
我按如下方式设置 PTP_TRIG、但无法输出 PPS。
・TRIG_PULSE 1
・TRIG_PER 1
・TRIG_IF_LATE 1
・TRIG_GPIO 4.
・TRIG_WR 1
是否无需设置 PTP_TDR 或 PTP_CTL?
以下站点似乎设置了它们: github.com/.../dp83640.c