This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB936-Q1:使用 2*936 进行帧同步、每个 936 使用两个端口 FPD-Link

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1635864/ds90ub936-q1-frame-sync-by-using-2-936-and-each-936-uses-two-port-fpd-link

器件型号: DS90UB936-Q1

尊敬的团队:

 

我想确认是否可以使用 2*936 支持帧同步、每个 936 使用两个端口 FPD-Link。 我们想使用两个 936 和两个 FPD 端口来实现集线器配置。

 

此致、

Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    可以在两个 936 解串器之间同步视频流。 两个解串器需要在相同的基准时钟域上运行、并接收相同的外部帧同步信号。 视频流无法与内部帧同步信号同步。

    如果该工程尚未完成设计阶段、建议您考虑改用 DS90UB960 或 DS90UB962 解串器。 这些器件与 936 类似、但包含 4 个 FPD-Link 端口、这意味着您可以通过一个解串器支持所有 4 个串行器。

    此致、

    Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    是的、您是对的。 我在数据表中看到过这张图像。 但它仅显示一个 936 上有一个 FPD 端口、但从我的使用场景中、我将每个使用两个端口。 我想检查我们是否有经验或现有的条件设置。

    两个 936、因为它具有成本优势。  

    Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    是的、在此设置中、可以将帧同步信号发送到所有 4 个串行器。 在每个解串器上、您只需在两个 RX 端口的反向通道 GPIO 上启用帧同步信号。 请参阅寄存器 0x6E、0x6F、0x4C 来读取/写入 RX 端口专用寄存器。

    我从 TI.com 上的价格发现、DS90UB962 可能比 2 个 DS90UB936 更合适。 但 DS90UB962 有一个 CSI 输出端口。 我建议联系我们的 FPD-Link 营销团队进一步讨论价格。

    此致、

    Lucas