This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB217-Q1:TUSB217-A 是否具有集成的 CDP?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB217A, TUSB216, TUSB217-Q1, TUSB217A-Q1, TUSB216-Q1, TUSB211A, TUSB211A-Q1, TUSB216I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1635988/tusb217-q1-does-the-tusb217-a-have-an-integrated-cdp

器件型号: TUSB217-Q1
Thread 中讨论的其他部件: TUSB217A-Q1TUSB216-Q1、TUSB216、TUSB217A TUSB211ATUSB211A-Q1TUSB216I

大家好!

TUSB217-Q1 是否具有集成的 CDP(充电下行端口)?

如果是、它提供什么配置文件? 例如、如果 VBUS 电流限制为 500mA 并且广播 BC1.2 CDP、会发生什么情况? 设备不能尝试拉取>1A 的电流?

谢谢您、
Lauren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lauren:

    我推荐 TUSB217A-Q1 或 TUSB216-Q1。 TUSB216 集成了可以启用或禁用的 CDP 控制器、TUSB217A-Q1 可以在 CDP 或 DCP 之间进行选择。

    这两款器件都集成了 CDP 控制器、允许这些转接驱动器通信并配置 USB2 端口。 CDP 端口应能够通过 VBUS 提供 1.5A 电流、符合 BC1.2 规范中的要求。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Ryan、请查看我的电子邮件了解更多背景信息。  

    使用 TUSB217A 的问题是、它包含一个集成的 BC1.2 控制器、并且默认启用此功能(是吗?)

    如果是、那么我的客户认为 连接到端口的支持 BC1.2 的受电方可能会将该端口解读为支持 CDP/DCP 的充电端口、因此可能会尝试消耗比标准 USB 主机端口通常允许的电流更大的电流。

    他们担心的具体不匹配是:

      • 端口本身仅用作标准下行端口
      • 对于 USB 3.2、端口限制为 900mA
      • 但是、USB 2.0 调节器仍可通过其集成的 BC1.2 控制器广播 CDP

    在这种情况下、 即使端口仅用于支持标准 SDP 电流、符合标准的受电方仍可能尝试消耗高达 BC1.2 CDP 电流电平 (1.5A) 是否正确? 在其应用中、他们不希望广播充电端口。 它们希望端口仅用作标准下行端口:

      • USB 3.2 操作(即“标准“配置文件)的 900mA 最大值

    对于 TUSB217-Q1(非 A)、此设备是否也会主动广播 BC1.2 充电端口配置文件、或者在正确传输 USB 2.0 数据而不强制 CDP/DCP 广播的意义上、它是否仅与 BC1.2 兼容?

    谢谢、
    Lauren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lauren:

    是的、我只是在发送该响应后阅读了它、抱歉。

    TUSB217A 的问题是它包含一个集成的 BC1.2 控制器、并且此函数默认启用(是吗?)

    正确、它默认处于启用状态。 如果客户不希望/不需要 BC1.2 支持并且可以使用 SDP、我建议使用 TUSB216 或 TUSB211A、这两个器件要么不能作为 CDP 存在、要么不支持 BC1.2 控制器。

    关于 TUSB217-Q1(非 A)、此器件是否也会主动广播 BC1.2 充电端口配置文件、或者在不强制 CDP/DCP 广播的情况下正确传输 USB 2.0 数据的意义上、它仅与 BC1.2 兼容?

    TUSB217-Q1 就有  不会 支持 BC1.2 CDP 功能、因此不会强制使用任何 CDP 功能。  

    客户倾向于 TUSB217-Q1 而不是 TUSB216-Q1 或 TUSB211A-Q1 类似的原因是否存在? 只是很好奇、因为我认为、与 TUSB217-Q1 相比、TUSB216 和 TUSB211A 具有更新的芯片、这可能会略微提高性能。

    不管怎样、启用 CDP 功能都可能会导致 CDP BC1.2 连接发生、因此如果不需要、我建议使用允许选择该功能的器件、例如 TUSB216 或 TUSB211A。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan!

    它们可以使用 TUSB216。 只是确认、它可以是 TUSB216、TUSB216I 和 TUSB216-Q1、TUSB211A 或 TUSB211A-Q1、 这些都允许禁用 BC1.2 功能?  

    他始终需要第二个源选项、因此可以通过将-Q1 鉴定为第二个源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lauren:

    是的、TUSB216 和 TUSB211A 及其所有型号都允许禁用 CDP。 具体来说、只有 TUSB216 具有 CDP 功能。 TUSB211A 没有 BC1.2 功能。 两个 Q1 版本都应正常工作。

    谢谢、

    Ryan