This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN5102-Q1:我想咨询您与 CAN FD Light 相关的产品。

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4572-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1635025/tcan5102-q1-i-would-like-to-inquire-about-your-can-fd-light-related-products

器件型号: TCAN5102-Q1
主题: TCAN4572-Q1 中讨论的其他器件

我有以下问题:
 
您是否计划扩展 CAN FD Light Responder IC 产品系列?
除了 CAN FD Light 外、您是否有任何微控制器‑更少的响应器 IC?
TCAN5102 是否也遵循产品生命周期政策并保证供应 10 到 15 年?

希望您能分享的任何信息。
感谢您的时间和支持。
此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiroki、

    我们系统的团队确认对所有 3 个问题都是“是“。  

    如果可行、请帮助分享您的业务案例、用例、数量和时间线、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的回答。

    我们正在考虑将其用于汽车应用中具有许多开关的区域 ECU 与边缘器件之间的通信。
    然而、包括数量和时间表在内的发展计划尚未最后确定。

    顺便说一下、关于问题 2、您指的是哪个 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiroki、

    为混乱而道歉。 系统团队明确指出、除了目前正在处理的指挥官 TCAN4572-Q1 之外、没有任何其他响应者。 请看 地震 有关所有更新到这个时候,谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Matsumoto-San、

    您是否计划扩展 CAN FD Light Responder IC 产品系列?
    -是的,我们计划扩展我们的 FDL 产品组合。  截至目前、我们只有 TCAN5102 器件。
    除了 CAN FD Light 外、您是否有任何微控制器‑更少的响应器 IC?
    -因为它在产品组合中还处于早期阶段,没有其他 FDL 设备,但我们在 路线图中计划了其他设备。

    TCAN5102 是否也遵循产品生命周期政策并保证供应 10 到 15 年?
    -是的

    谢谢您、

    Henry Nguyen