This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848YB:封装和引脚排列

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848YB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1636051/dp83848yb-package-and-pin-out

器件型号: DP83848YB

尊敬的 TI 团队:

我使用了您的某个产品 TLK100PHP (PHY 单通道 10Mbps/100Mbps 3.3V 48 引脚 HTQFP EP)、该产品已停产。  但是、我找到了其备选 DP83848YB/NOPB (PHY 单通道 10Mbps/100Mbps 3.3V 48 引脚 LQFP EP)。  我知道、该器件 TLK100PHP 的接地焊盘外露、因此具有良好的散热效果。  另一部分 DP83848YB/NOPB、它外露了小接地焊盘、因此我的问题是:

  1. 当选择 DP83848YB/NOPB 替换为 DP83848YB/NOPB 时、热性能是否是重要问题?
  2. 在封装和引脚数方面、我是否可以选择 DP83848YB/NOPB 作为 TLK100PHP 的直接替代器件?
  3. 我试图找到 TLK100PHP 的数据表、但却找不到。  您能给我发送 TLK100PHP 的数据表吗?

此致、

Richard Tran 高级首席工程师

Northrop Grumman Corporation |国防系统|先进武器

O:818-428-2205 | 德州仪器 Richard.tran@ngc.com

答:818-963-1391

9401 Corbin Avenue, Northhridge , CA 91324