This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142-Q1:关于 INDP 和 OUTDP 布局问题

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP142-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1636221/tdp142-q1-about-indp-and-outdp-layout-issue

器件型号: TDP142-Q1

您好、支持团队

我们遵循 MTK CX1 SOC 为 DP/eDP 布线指定了 85 欧姆的差分阻抗;因此、TDP142-Q1 INDP 和 OUTDP 也可以支持 85 欧姆?

TDP142.png

如果有、请告知我。

谢谢、

此致、

Lawrence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lawrence

    输入差分端接为 72 Ω 至 110 Ω、因此可支持 85 Ω 差分端接。

    输出差分端接为 72 Ω 至 120 Ω、因此它也可以支持 85 Ω 差分端接。

    谢谢

    David