This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:VBUS 的时序

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1629934/tusb8044a-timing-of-vbus

器件型号: TUSB8044A

您好、专家:

  在特定设计中、我们考虑为供电 USB 器件 VBUS (5V)  功能  集线器内部电源轨 (1.1V/3.3V) 处于活动状态(集线器的 USB_VBUS 引脚仍未通电)。 此电源序列对集线器的运行或可靠性有什么潜在影响?“  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们为什么要这样做? 这意味着在集线器通电之前将为设备供电。 这不会加快枚举或操作速度、因为我们仍然需要等待 USB 集线器枚举。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

      由于电源轨设计、VBUS 5V 并不总是可以晚于集线器的内部电源轨进行上电控制、因此想要了解对集线器运行的潜在影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、日报:

      USB_VBus 通常连接到主机 Vbus、这是嵌入式系统吗?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。