This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD233:替代产品

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN3414, SN65HVD233, TCAN3413, SN65HVD230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1636178/sn65hvd233-replacement-product

部件号: SN65HVD233
主题中讨论的其他器件: TCAN3413、TCAN3414、 SN65HVD230

我们目前使用带斜率控制的 SN65HVD233、该值为 47K Ω。

当我们访问 SN65HVD233 网站时、系统会显示一条消息、指示新版本可用、并将 TCAN3413 和 TCAN3414 列为选项。

但是、TCAN3413 和 TCAN3414 没有斜率控制功能。

由于我们公司只具有使用 47K Ω 斜率控制技术的经验、因此我们担心切换到 TCAN3413 或 TCAN3414。

可以切换到 TCAN3413 或 TCAN3414 吗?

此外、是否有任何其他具有斜率控制功能的 CAN 驱动程序可用?

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    网站试图为所有设备推荐更好的或替代的选择。 这些消息是自动的、建议可能有意义、也可能不有意义。  SN65HVD233 将继续销售;您无需切换。

    SN65HVD230 与之类似、但在引脚 5 上具有 Vref。