This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0070:上电行为

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1635550/lmh0070-power-up-behavior

部件号: LMH0070

尊敬的专家:

电源接通时、电流是否可能从 LMH0070 内部的 VDD3V3 泄漏到 VDD2V5?
如数据表第 9 页所述、首先按 3.3V 顺序施加电源、然后是 2.5V、但在 3.3V 电源仍在斜升时、2.5V 电压似乎正在上升。

*所附的波形是在修改电路板以便仅为 LMH0070 提供 3.3V 和 2.5V 电源的条件下捕获的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    是、电流可能会在 3.3V 至 2.5V 之间发生泄漏。 但是、由于该器件很旧、没有用于验证泄漏的设计资源、唯一现有的文档是数据表。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    感谢您的答复!
    由于 VDD2V5 的电压超出数据表的建议运行条件表中列出的 2.375 至 2.625 范围、因此我们能否假设不会出现故障等问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我预计不会出现任何故障、因为该器件已经存在很长时间、并且此漏电路径上没有导致故障的现有文档。

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    感谢您的快速答复!