This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:技术支持:DS90UB954-Q1(双通道 CSI-2)与 DS90UB933-Q1 的寄存器配置 — RAW12 同轴

Guru**** 2943270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB933-Q1, DS90UB954-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1636011/ds90ub954-q1-technical-support-register-configuration-for-ds90ub954-q1-2-lane-csi-2-with-ds90ub933-q1---raw12-coaxial

器件型号: DS90UB954-Q1
主题中讨论的其他器件: DS90UB933-Q1

TI 团队大家好  

我们目前正在与合作 DS90UB933-Q1 (串行器)和 DS90UB954-Q1 (解串器)芯片组。 我们需要帮助完成以下硬件配置的特定寄存器初始化序列:

硬件设置和要求:
  • 接口: 单端 同轴  
  • 输入分辨率: 1MP (1280x800)。
  • 目标输出: 30 FPS。
  • 目标数据类型: RAW12
  • 已验证的连接: 引脚 11 和 12 (CSI_CLK0) 连接到我们的 SoC。

参考项目数据: 在具有类似架构的前一个工程中、我们使用以下寄存器值作为参考  

寄存器 ID 寄存器名称 当前值
0x01 复位 0x01
0x1F CSI_PLL_CTL 0x02
0x4c FPD3_PORT_SEL 0x01
0x58 BCC_CONFIG 0X58
0x5c SER_ALIAS_ID 0xE8
0x5D 的地址 目标 ID[0] 0x20
0x65 TargetAlias[0] 0x80
0x5e. 目标 ID[1] 0x0A
0x66 TargetAlias[1] 0xC0
0x5F 目标 ID[2] 0x80
0x67 TargetAlias[2] 0x90
0x7C PORT_CONFIG2 0x00
0x6e BC_GPIO_CTL0 0x99
0x70 RAW10_ID 0x2B
0x71 RAW12_ID 0x2C
0x6D PORT_CONFIG2 0x7E
0x12 PGEN_COLOR2 0x13
0x33 CSI_CTL 0x21
0x20 FWD_CTL1 0x00
0x21 FWD_CTL2 0x81
0x0F PGEN_VFP 0x0F
0x14 PGEN_COLOR4 0x55
0x15 PGEN_COLOR5 0x57
0xBC FV_MIN_TIME 0x00

问题:

  1. 您能否确认此配置是否针对进行了优化 通过 2 个 MIPI 通道传输 RAW12 是否以 1MP@30FPS 为目标?

  2. 具体来说、关于 寄存器 0x33 0x21对于采用连续时钟的双通道操作是否正确、或者是否应调整通道计数位?

  3.  您是否建议使用任何其他强制寄存器设置来确保稳定的 CSI-2 吞吐量?

如果您需要有关我们的系统架构或原理图的任何其他信息来提供优化的解决方案、请告知我们。

提前感谢

Rodrigo Rubio - 软件引擎 — Valeo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rodrigo:

    您是否希望从软件级别确认此应用程序、或者当前是否遇到问题? 如果当前出现问题、您能否提供 UB954 的完整寄存器转储?  

    、具体而言 寄存器 0x33 0x21对于双通道连续时钟操作是正确的、还是应该调整通道计数位?

    为具有连续时钟的 CSI-2 2 通道正确设置为 0x23。 0x21 将启用非连续 CSI-2 时钟。  

    此致、

    Zoe