This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9548A:有输出上拉的下行功能仅起作用

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9545A, PCA9548A, TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1635473/pca9548a-down-stream-with-out-pull-up-only-working

部件号: PCA9548A
Thread 中讨论的其他器件: PCA9545A、 TCA9548A

您好、

我目前面临下游 I2C 从器件检测的问题。

上流 SDA、SCL 有上拉 (4.7K)、下流如果连接上拉 (4.7K)、它没有检测到、如果卸下下流从器件、则上拉它的检测和工作。

您能否建议在这种情况下如何继续?  

 

此致

Kannan

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kannan、

    PCA9545A 使用哪个 Vcc、下游器件的 VIH 是什么?

    开关输出电压与 Vcc 的值不同、如第 6.5 节中的 Vo (sw) 下所示。 开关的输出电压可能不足以使下游器件识别逻辑高电平、因此 PCA9548A 无法识别器件。 上拉电阻可能会导致电压冲突、或者电压对于下游器件来说不够高。

    如果需要电压转换、可能需要调整 Vcc 或上拉电阻值、如第 9.2.2 节所示。 如果不需要电压转换、则可能不需要在开关两侧使用上拉电阻器。

    谢谢您、

    Aidan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、谢谢  

    PCA9545A VCC 连接 3.3V、从器件一个器件 VIH — 最小值–1.2V、另一个器件最小值–2.31V  

    此致

    Kannan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉在我的初始答复中说 PCA9545A、PCA9548A 是对的?

    我认为这证实了电压冲突就是问题所在。 当 Vcc = 3.3V 时、开关的输出电压为 1.9V。这意味着第二个下游器件无法识别逻辑高电平、而无法被检测到。  

    对于第一个下游器件、多路复用器两侧可能都有上拉电阻器、或者如果其 Vcc 不同、可能需要调整上拉电阻值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aidan。 谢谢

    正如您所说的、如果我们移除上拉电阻器、第二个器件将不会被检测到、但它可以正常工作。

    此致

    Kannan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是因为下行上拉电阻器将下游线路上拉至 Vcc、但导通栅极将输出电压限制为 Vo、SW (1.9V)。 这意味着无法正确上拉下游线路。 当移除下游上拉电阻器时、线路的电压由通过开关的电压决定、并且与上拉电阻器不会发生电压冲突。

    道歉没有澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白了。  

    那么在这种情况下、我的下游器件将不会被正确地使用上拉电阻器? 此处附上了下游 I2C 详细信息。 请检查并告诉我我们是否可以使用设备。

    如果无法实现、您可以建议为下游器件提供任何其他 I2C 多路复用器。 所有下游电压电平 3.3V VCC。

    此致

    Kannan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果屏幕截图中的 VOH (od) 用于 I2C 线路、则 PCA9548A 上行侧的上拉电阻器应该足以用作唯一的上拉电阻器。 由于 PCA9548A 的 Ron 非常低(3.3V 时为 12 Ω)、因此我认为它不会影响下游器件的电压或任何其他参数。 我假设从器件的数据表中列出的上拉电阻器要求是因为它由自身进行评估、而不是由另一个 I2C 器件的下游进行评估。

    我们提供了 TCA9548A、可根据您的兴趣提供升级功能(上电复位和低电压运行)的直接替代产品。 如果您担心 Ron、我还可以建议使用具有较低 Ron 的 I2C 开关。