This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9803:拉取 B 侧、导致问题

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1635801/tca9803-pull-on-b-side-causes-issue

部件号: TCA9803

尊敬的团队:

我已经连接了一条 I2C 总线、A 侧有 4.7k PU、意外地我也在 B 侧安装了 10k PU。
根据数据表、B 侧有一些电流源。

安装 10k 时、我的 SoC 复位/看门狗未释放、因此许多接口失败。
移除 B 侧的 10k PU 后、我的 SoC 会恢复正常运行。

想知道为什么会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    TCA9803 在 B 侧有一个电流镜、这有助于器件实现 I2C 信号进出的方向。 内部电流源对上拉电阻器等其他电流源很敏感。 第 9.2 节功能方框图和 9.4.1.1 B 侧输入低电平 (VIL/IILC/RILC) 的脚注中对此进行了说明

    此致、

    插孔