This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:I2C 简短问题

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1636022/tca9548a-i2c-short-question

器件型号: TCA9548A

您能告诉我下游通道上的 SDA 或 SCL 线是否在该开关上短路?如果选择了该输出通道、它是否也会下拉线路中的主器件?   或者、SDA 和 SCL 中的主器件是否与 8 个下行对上的短路相隔离?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    如果开关断开、则它处于高阻态、因此不应该对主器件侧产生影响。 但是、如果开关断开、下游通道上的电压可能会对主器件产生不利影响(取决于主器件 PU 的强度)。

    此致、
    Katy