This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI85-Q1:连接到 LMH0340

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB948-Q1, DS90UB941AS-Q1, SN65DSI85-Q1, LMH0340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1636988/sn65dsi85-q1-connection-to-lmh0340

器件型号: SN65DSI85-Q1
主题中讨论的其他器件: LMH0340、DS90UB948-Q1、DS90UB941AS-Q1

是否可以将 SN65DSI85-Q1 连接到 LMH0340、以实现从 4 通道 DSI 到 SDI 的接口转换? THX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Quinn、

    。 SN65DSI-85 可用于输出 单通道或双通道 LVDS 。 固定频率 4 个数据通道和 1 个时钟通道 。

    的输入 LMH0340 是单个 LVDS 通道 5 个数据信道和 1 个时钟信道 。


    因此、DSI-85 只能与单个 LVDS 通道配合使用、4 条数据通道可与 LMH0340 配对。 因此、只应使用 4 个 LVDS 数据通道、而应将一个数据通道保留为未使用状态。


    替代解决方案:

    问题:您的完整申请要求是什么? 您能否分享计划使用的 LMH 串行器/解串器的方框图?

    LMH0340 是否会连接到另一个解串器以输出 LVDS? SDI 连接是否会通过串行器和解串器之间的电缆连接。

    如果您的整个转换需要串行器和解串器、两者之间通过电缆连接、则具有 DSI 输入和解串器输出。 您可以考虑将 DS90UB941AS-Q1(DSI 串行器)与 DS90UB948-Q1(LVDS 解串器)配合使用。


    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、Ikram。  我没有反序列化结束的内部信息、这是一种符合 SMPTE 标准的显示类型。  具有 5 个 LVDS 通道+ CLK 的 LMH0340。  如果未使用通道 4、则 SDI 流的输出格式是什么? 顺便说一下、LMH0340 将 LVDS 指定为 DDR、是否适用于 DSI-85?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Quinn。

    您能告诉我们接收器/解串器显示侧的情况吗? 这个系统是否已经过设计并且之前也与 LMH0340 配合使用? 它以前使用或计划用于哪个视频接口?

    此致、
    Ikram