This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044A:TUSB1044AI I2C 连接问题

Guru**** 2995920 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1637562/tusb1044a-tusb1044ai-i2c-connection-questions

器件型号: TUSB1044A

尊敬的 Vishesh:

 

客户正在评估我们的 TUSB1044AI、从而询问了哪个器件更适合与 TUSB1044AI 通信。 您能尽快检查一下问题并向我们提供反馈吗?

 

image.png

 

MCU01 是否是与 TUSB1044AI 通信的适用器件? 或者应该直接与 SOC 通信? MCU01 用于与 PD PHY01 通信并获取有关协议的信息。 SOC 是数据源。

 

谢谢您、

Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TUSb1044A 与任何 I2C 控制器兼容。 这可以是 PD 控制器、MCU、SoC 等。 主要要求是 I2C 控制器必须符合 I2C 标准并满足 TUSB1044A 数据表中规定的时序规格: