This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVELT23:LVPECL 时钟至 3.3V LVCMOS/LVTTL

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVELT23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1634762/sn65lvelt23-lvpecl-clock-to-3-3v-lvcmos-lvttl

器件型号: SN65LVELT23

您好的团队、

SN65LVELT23 是否支持 3.3V LVCMOS/LVTTL 单端的 LVPECL 时钟?

谢谢、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、此器件是 LVPECL 至 LVTTL 转换器。  

    此致、

    马特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    感谢您的答复。

    您还能否帮助确认 SN65LVELT23 是否支持 50MHz 输入? 我们注意到数据表中指出“支持 180MHz 的时钟频率“。

    如果不适用、您能否推荐将 50MHz LVPECL 转换为 LVCMOS 的替代解决方案?

    提前感谢您。

    此致、
    Ivan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它可以支持 50MHz 输入。