This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A-Q1:使用 TCA9548A 进行设计

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1637634/tca9548a-q1-designing-with-tca9548a

器件型号: TCA9548A-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TCA9548A

您好团队:

我们计划在我们的一款产品中使用 IC TCA9548A。
您能否澄清我们的疑虑?

1)。 I2C 主 MCU 将在 3.3V 逻辑下工作、连接在下行侧的 I2C 从器件将在 5V 逻辑下工作。 这样做有什么问题吗?
在这种情况下、VCC 引脚处的电压应该是多少。 3.3V 或 5V?

2)。 如果其中一个通道上的 TCA9548 器件从器件地址与 I2C 从器件地址相同、是否会出现任何问题?

3)。 如果通道 1 已启用且传输已完成、则如何切换到通道 2。

 

正在寻找您的响应

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3.3V

    2.是的。

    3.向 TCA9548A 执行事务以告知其启用通道 2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shibin:

    只是想回应克莱门斯所说的话。

    1) 您需要确保 TCA9548 和更下方的从器件的地址不同、以便正确寻址。

    此致、
    Katy