This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25CP102:交流耦合输入共模电压接近 0V 是否会损坏器件?

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0344, DS25CP102, DS25CP104A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1635506/ds25cp102-can-ac-coupled-input-common-mode-near-0-v-cause-device-damage

部件号: DS25CP102
主题中讨论的其他器件: LMH0344、、 DS25CP104A

尊敬的 TI 团队:

我有关于使用交流耦合时的 DS25CP102TSQ 输入偏置的后续问题。

我提到了之前的以下 E2E 主题:

基于此、我知道没有外部偏置的交流耦合不是推荐的工作条件。

我的问题与以下情况有关:

  • 使用了交流耦合

  • 不会添加外部偏置

  • 因此、输入共模接近 0V

  • 每个输入引脚电压仍保持在 LVDS 输入电压的绝对最大额定值范围内(–0.3V 至+4V)

在这种情况下、这是否会对 DS25CP102TSQ 器件本身造成物理损坏?

或者、这是否应仅被理解为功能/规格问题、这意味着不能保证正确运行、但只要不违反绝对最大额定值、就不会损坏器件?

如果 TI 澄清此条件是否应视为:

  1. 操作(仅无法保证)、或

  2. 可能存在器件损坏风险。

此致、
Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:  

    如果差分电压不超过 600mV、该器件在 0V 共模下不会损坏、因为这会使最低单端电压为–0.3V、该电压在绝对最大值范围内 在这种情况下、如果差分电压超过 600mV、则会有损坏器件的风险。  

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    我懂了。 感谢您的澄清和支持。

    此致、
    Diego