This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2901-UC2901 EP:结至电路板/安装的热阻

Guru**** 2860250 points

Other Parts Discussed in Thread: UC1901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1634047/uc2901-ep-thermal-resistance-from-junction-to-the-board-mount

部件号: UC2901-UC2901 EP
主题中讨论的其他器件: UC1901

需要从结点到电路板/安装的热阻 Rthjb、用于元件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yoon、

    与 PWM 控制器不同、UC1901 没有驱动器输出级、所以我预计它将耗散很少的功率。  

    由于 UC1901 是传统 IC、使用了近 30 年、因此我将无法产生您所询问的缺失热阻抗值。 如果您选择精确的封装、我们可能能够在同一封装中找到一个单独的电源管理器件、考虑使用为该器件提供的任何热阻抗、并将其应用于 UC1901 — 这是一种粗略的方法,但我预计结果将产生比 UC1901 在工作电路中可能遇到的更高的计算结温?

    此致、

    Adhvaidh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adhvaidh:

    您是否有关于  UC2901-UC2901 EP 封装 V62/07609-01XE 的热阻信息?

    谢谢、

    Yoon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yoon、

    这个 OPN “V62/07609-01XE"属于“属于同一器件系列 (UCx901)、遗憾的是、我的答案仍然与我之前的注释相同。

    谢谢。

    此致、

    Adhvaidh