This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB947-Q1:未检测到电缆链路

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB947-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1637252/ds90ub947-q1-cable-link-not-detected

器件型号: DS90UB947-Q1

尊敬的 FAE:

  我在故障日志中发现、947 中状态寄存器 0x0C 的值为 0x04、这意味着未检测到电缆链路。

测量线束以发现如图所示的故障情况时、电缆链路的检测原理是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhan:

    是的、DS90UB947-Q1 器件包含用于检测电缆线束线路故障的功能。 此函数监测串行器和解串器是否可以在数据表中列出的条件下成功建立并保持有效链路。

    但是、它不能单独识别或报告特定的故障情况。 相反、当不满足定义的任何条件时、它会标记一般故障状态(寄存器 0xC[0])。

    对于较新的器件、还提供了额外的诊断功能、您可以读取 ADC 代码以更深入地了解链路状态、并帮助区分潜在的故障情况。

    希望这有所帮助。 如果您有任何问题、敬请告知。

    Aaron