This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DSLVDS1048:具有连续 TDR 的 LVDS 芯片组?

Guru**** 2972910 points

Other Parts Discussed in Thread: DSLVDS1048

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1637505/dslvds1048-lvds-chipset-with-continuous-tdr

部件号: DSLVDS1048

您好、  

与接收器之间的距离始终是已知的、如果出现问题(例如在航天器上)、LVDS 控制线将会自行检测问题。  ‑、LVDS 链路上会有一个内置的 Δ Σ、连续时域反射法、TDR‑样式完整性监控器、从而馈送到 Fuzzyart 等自适应异常检测器中。  这可能需要一个新的芯片组,你可以有这个想法,所以也许有一天我可以用它在我的电动火箭电线到驱动电极,如果它工作.  我计划发送较短的控制脉冲、因此改变发送到接收器的输入阻抗以反映脉冲、是可检测到的、并且其返回时间与学习范围相比、可以查看是否超出范围。  但现在我将在已知良好的电路中使用您的 Fine DSLVDS1048。   

谢谢、

Greg Harrison
格雷维特罗尼克斯有限责任公司
321-229-6584

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:  

    听起来很有趣。  您对这款 LVDS 接收器是否有任何疑问、或者只是想分享您的想法?  

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:  

    只是想分享这个想法。  这似乎是 TI 很好的相邻市场、尤其是在 LVDS 的卓越中心。

    祝您一切顺利、

    GREG