This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAL9538:TCAL9538

Guru**** 2864100 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAL6408, TCA6408A, TCAL9538, TCA6416A, ADS7138-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1635617/tcal9538-tcal9538

部件号: TCAL9538
主题中讨论的其他器件: TCA6408ATCA6416A、TCAL6408 ADS7138-Q1

尊敬的团队:  

我们希望在其中一个设计中使用一个 GPIO 扩展器。 该特定器件的电源电压为 1.8V/3.3V、我们需要所有 GPIO 作为 1.8V 的兼容输出。 大多数情况下、我们将所有 GPIO 配置为输出。

我们计划使用 TCAL9538 或 TCA6408A。 请建议哪一款更适合我们的应用。

此致

Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I²C TCA6408A 对于 2 Ω 信号和 I/O 引脚具有不同的电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    是的。 我知道  TCA6408A 具有两个不同的 I2C 信号和 I/O 点电源。 我认为 VCCI 和 VCCP 都能够在 1.8V 下运行。 如果我错了、请纠正我。 此外、我们还应了解这些 GPIO 的默认状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manyam、

    TCA6408A、TCA6416A、TCAL6408 和 TCAL6416A 都具有双电源 (VCCI 和 VCCP)、并可支持 1.8V。

    每个数据表都有一个控制寄存器和命令字节部分。 从中可找到加电时的默认状态。 谢谢!

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    感谢您的答复。 请澄清以下几点。

    1.目前、我们的设计中采用了 ADS7138-Q1。 这将是该器件的默认状态。

    2.我们的要求是纯 GPIO 扩展器,然后是 ADS7138-Q1 和 TCAL 器件,这将是最适合的器件。

    3.我们可以随时读取由其他设备驱动的 GPIO 数据吗?

    提前感谢。

    此致

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manyam、

    ADS7138-Q1 不是我支持的器件之一。 请创建另一个 E2E 主题、以便其他应用工程师可以为您提供帮助。 谢谢!

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    请确认 TCAL 器件是否可用作纯 GPIO 扩展器、并且仍然无法读取数据。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    请告知我们 TCAL6408 和 TCA6408A 之间的功能差异、以及什么是降低功耗的理想器件。

    此致

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manyam、

    我们正在研究这一点、并将很快作出反应。 谢谢!

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manyam、

    对延迟深表歉意。 是的、TCAL 器件可以用作纯 GPIO 扩展器。  

    以 TCAL9538 为例、输入端口寄存器 (0x00) 将告诉您每个 I/O 的逻辑电平

    此致、

    Josh