This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB927QEVM:DS90UB927QEVM 应用

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB927QEVM, DS90UB924-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1637680/ds90ub927qevm-ds90ub927qevm-application

器件型号: DS90UB927QEVM
Thread 中讨论的其他器件: DS90UB924-Q1

客户使用 DS90UB927QEVM 产品、无法设置和工作、需要请求提供详细信息。

FPD Link 编码器。

联系人:邢树华 13194254625

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好 Charlie、

    DS90UB927-Q1 串行器通常与 DS90UB924-Q1 或 DS90UB928-Q1 等解串器配对使用。

    您能否确认您正在使用哪个解串器? 此外、如果您能提供有关所遇到问题的更多详细信息(例如,链路状态,视频输出行为或任何错误症状)、将会很有帮助。

    Aaron