This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR401:DS125BR401SQE/NOPB 的尺寸公差

Guru**** 2974300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1627396/ds125br401-dimension-tolerance-for-ds125br401sqe-nopb

部件号: DS125BR401

您好、

来自数据模式 印度公司的问候

我们正在设计中使用您的产品 DS125BR401SQE/NOPB。 根据具体要求、我们想知道元件高度的最小值和标称值中提到的最大尺寸为 0.8mm。我已经重点介绍了尺寸以供您参考。 DS125BR401SQE_NOPB 尺寸容差 clarification.pdf

急切地等待您的答复

此致、
Hariharasudhan
机械设计工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Hariharasudhan:

    我们正在对此进行检查、并将与您联系。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Hariharasudhan:

    对延迟深表歉意。  最小高度为 0.65mm、标称高度为 0.75mm。

    谢谢、

    Drew