This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:引脚 1/2、7/8 是否支持与 USB 交叉连接?

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1634278/tusb212-can-pin1-2-7-8-support-crossing-connect-with-usb

器件型号: TUSB212

尊敬的团队:

我想确认 TUSB212 是否支持引脚 1 和 PIN8 连接到 USB DP、而引脚 2 和 PIN7 是否连接到 USB DM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    否、您不能交换与 TUSB212 一起使用的通道极性。 DP 必须连接到 D1/D2P、反之亦然。 这是由于转接驱动器在转接驱动器下方移动时如何增强信号。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan、  

    标准连接:  

    D1P ---- USB_DP、D1M -- USB_DM;

    D2P -- USB_DP、D2M -- USB_DM。

    器件是否支持按如下方式交换在一起?  

    D2P -- USB_DP、D2M -- USB_DM;

    D1P -- USB_DP、D1M -- USB_DM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    TUSB212 必须按如下方式连接:

    D1P 必须短接到转接驱动器下方的 D2P、而 D1M 必须短接到转接驱动器下方的 D2M。 转接驱动器双向工作、因此只要 DP/DM 短接在一起就可以正常工作。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。

    谢谢、

    Ryan