This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211RPTREVM:原理图和布局请求

Guru**** 2999260 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB211RPTREVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1632930/tusb211rptrevm-schematic-and-layout-request

器件型号: TUSB211RPTREVM

您好:
我遇到了以下帖子: TUSB211A:评估板原理图和布局 — 接口论坛-接口 — TI E2E 支持论坛 
如果可能、我很乐意您还将评估板 TUSB211RPTREVM 的原理图和布局文件发送给我。
非常感谢。
此致、
Fabian Hörmann ó n

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabian:

    请接受我的 E2E 朋友申请、我可以将这些文件发送过来。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速响应。 很遗憾、我无法接受该申请、但我已向您发送了一个新申请。 此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabian:

    通过 E2E PM 发送设计文件。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。

    谢谢、

    Ryan