This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB319-Q1:未正确检测

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB319-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1629066/tusb319-q1-not-detecting-properly

器件型号: TUSB319-Q1

您好:

我有一个 TUSB319-Q 连接到 USBC 连接器。 插入 USBC 器件、  

CC1 变为 4.3V、CC2 为 3.7V、DIR 为 3.9V、ID 为 3.5V。 ID 或 DIR 没有任何上拉电阻。

我移除 USBC 器件并以另一种方式插入。  

CC1 变为 3.7V、CC2 为 4.3V、DIR 为 3.9V、ID 为 3.5V。 ID 或 DIR 没有任何上拉电阻。

VCC 为 5V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否提供 TUSB319-Q1 应用的原理图、以便我们可以查看该原理图并确保全部设置正确?

    当您说 ID 或 DIR 上没有任何上拉电阻时、意味着您没有使用电阻器上拉这些引脚吗?

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我在 ID 和 DIR 引脚上没有看到 PU、就像您说的那样。 ID 引脚和 DIR 引脚必须通过 PU 至 3.3V、并具有 200k Ω PU。

    您能否在进行任何 Type-C 连接之前检查 CC 引脚的电压、以确保 CC 引脚提供正确的电压?

    CC 线路上是否有任何其他元件? 如 ESD 二极管、电阻器等?

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在非板载上添加了 300k 上拉电阻,但没有看到行为发生变化 — 引脚已经是高电平。  

    没有任何 USBC 连接的 CC 引脚都是 4.3V

    我在 cc 线路上确实有一个 ESD 二极管 (AQ3045-01ETG)、但没有别的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否尝试移除 ESD 二极管并查看它是否会产生任何影响?

    我在板外添加了 300k 上拉电阻,但没有看到行为变化 — 引脚已经为高电平。  [/报价]

    这些引脚为开漏引脚、因此需要一个外部 PU。 如果在添加这些 PU 之前这些引脚为高电平、则电路板上的某个位置必须已经有 PU。

    [引述 userid=“485178" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1629066/tusb319-q1-not-detecting-properly

    CC1 变为 4.3V、CC2 为 3.7V、DIR 为 3.9V、ID 为 3.5V。 ID 或 DIR 没有任何上拉电阻。

    我移除 USBC 器件并以另一种方式插入。  

    CC1 变为 3.7V、CC2 为 4.3V、DIR 为 3.9V、ID 为 3.5V。 ID 或 DIR 没有任何上拉电阻。

    [/报价]

    成功连接器件后、我们预计两个 CC 引脚的电压要低得多、其中一个引脚会降至 0V。 否则、要么 CC 引脚未正确连接、要么 CC 协商失败。

    谢谢、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路在另一块板上工作正常。 似乎这个芯片刚刚煮熟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Morgan、

    我懂了。 我检查了、您使用的 ESD 二极管上的钳位电压为 12V。 可能是 ESD 损坏、由于电压过低而未被钳制?

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。

    谢谢、

    Ryan