This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:I2C 检测故障

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1631945/tusb320-failure-in-i2c-detection

部件号: TUSB320

我们目前正在设计中使用 TUSB320LAIRWB IC、并已按照数据表中提供的建议原理图实现了连接。

image.png

注意 —  ADDR 和端口引脚配置了上拉电阻器、并且下拉电阻器未组装。

在概念验证 (PoC) 测试阶段、我们会遇到未检测到 I2C 通信的问题。  

我们确保了以下几点:

  • 已按照参考原理图进行连接

  • 为 IC 提供适当的电源

  • SDA 和 SCL 线路上存在上拉电阻器

  • I2C 主器件与其他器件正常工作

但是、尽管进行了这些检查、器件在 I2C 总线上没有响应。

我们恳请您在查看此问题时给予支持。 请告诉我们、为了启用与此 IC 进行 I2C 通信、是否需要满足任何其他配置要求、初始化步骤或特定条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    您是否已经尝试了 ADDR 地址或在 PD 引脚上切换 PU/ADDR?

    您能否通过监测 VCC、VBUS_DET 和 ID 引脚来确保启用 TUSB320?

    I2C 信号的频率是多少?

    INT_N 引脚的状态是什么? PU 或 PD 接地?

    我希望 TUSB320 在这一点上能正常工作、因此肯定有点奇怪。 只要 ADDR 引脚为 PU 或 PD、TUSB320 就应处于 I2C 模式。 这也可能有助于确保 SDA/SCL 信号实际到达 TUSB320。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。

    谢谢、

    Ryan