This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E221:INT 何时会用于 I2C?

Guru**** 2918660 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2E221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1630814/tusb2e221-when-will-int-be-used-in-i2c

器件型号: TUSB2E221

尊敬的团队:

 

我的客户希望使用 TUSB2E221 I2C 功能、 但他们希望让 EQ2/INT 引脚保持悬空状态。  在硬件上、应该可以正常工作、因为该引脚为 OD、但客户想知道何时使用此 INT?  

 

谢谢你

Charles  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    可以根据特定中断的状态将 EQ2/INT 编程为输出、具体取决于 INT_ENABLE_1/2 和 INT_STATUS_1/2 寄存器的配置:  

    默认情况下、在 I2C 模式下没有引脚中断、因此可以让此引脚悬空。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan、我明白了。   

    因此、这不是与 I2C 相关的 INT、更像是通用建议 INT、可以忽略。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rayn

    只需确认、他们是否需要将 10K 添加到 GND(如典型应用)或直接连接到 GND 也是可以的?

    谢谢您、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    如果客户想要、他们可以通过 PD 接地、我建议使用电阻器。 但是、如果需要、客户也应该能够将此引脚悬空。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。

    谢谢、

    Ryan