This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E221:仿真测试

Guru**** 2996830 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2E221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1630267/tusb2e221-simulation-tests

器件型号: TUSB2E221

尊敬的团队:

 

TUSB2E211 支持 EQ 调整。 这是通过外部电阻器自动调整还是设置? 客户的设计具有相对较长的 EUSB 信号布线。 TUSB2E211 是否支持此布局? 建议的 EQ 设置是什么? 谢谢你

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yadong:

    TUSB2E221 应该能够支持此布局。 对于 eDP/eDM、中继器中 eUSB2 PHY 的默认值是根据 5 英寸迹线进行设置的:

    客户打算使用 I2C 还是 GPIO? 建议的 EQ 电平基于 USB2 布线的等效串联电阻 (ESR)、因此我建议客户确定其系统中的预期 ESR、并据此设置其 EQ 设置。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayan、

    总共不仅是  5 个方面、请检查前置/后置通道、TUSB2E221 是否支持? 布局和电缆会增加功率损耗:0.13dB/英寸、0.24GHz @电缆总损耗 0.4dB@0.24GHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yadong:

    此方框图中的 eUSB2 布线将仅涵盖方框图的前置通道部分、即 4.65 英寸。 本节介绍了 eUSB2 布线、而后置通道将是 USB2 布线、因为 TUSB2E221 将 eUSB2 信令转换为 USB2 信令。 TUSB2E221 应该能够支持这一点。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。

    谢谢、

    Ryan