This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:TUSB9261 USB 连接问题

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261, TUSB9261DEMO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1629922/tusb9261-tusb9261-usb-connection-problem

器件型号: TUSB9261

您好、

我在设计中使用 TUSB9261、将 PCB 板上的 USB-A 与 TUSB9261 相连、并连接到具有 USB-C 端口的 PC。

在连接电缆时、遗憾的是、我的电路板上没有任何反应。

但是、如果我通过 USB-A 转 USB-A (2.0) 连接将电路板连接到 PC、它就可以正常工作。

您是否知道 USB-C 连接为何无法正常工作? PC 上的 USB-C 端口可以使用同一根 USB A-C 电缆连接其他设备/与这些设备通信。

此致、

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    您是否尝试过其他 Type-C 电缆? 预期数据速率 USB2 或 USB3 是多少?

    当 Type-C 端口正常工作时、PC 上的 USB-C 端口使用的数据速率是多少?

    我们可以介绍 USB 连接器及其如何连接到 TUSB9261 USB 引脚的任何原理图吗?

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    没有、不过当连接到我尝试在 TUSB9261 板上使用的同一 USB-C 端口时、同一电缆似乎可以与其他器件一起使用。 PC 上的 USB-C 支持 USB 3.0 和 0.8A 输出电流、可为电路板供电。

    遗憾的是、虽然不是、但它几乎与 TUSB9261 相同、但我使用 USB-A 连接器、而不是 USB-B。

    有任何线索或建议吗?

    此致、

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是“几乎与 TUSB9261DEMO 相同。“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    您能否发送一个原理图 Type-A 部分的片段? 我想确保上限和 TX/RX 布线正确。

    您对演示板的关注程度如何? 几乎是 1:1、还是还有其他一些变化?

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。

    谢谢、

    Ryan