This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E22:TUSB2E22YCGR 的功耗详细信息

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2E22, TUSB2E221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1629627/tusb2e22-power-consumption-details-of-tusb2e22ycgr

器件型号: TUSB2E22

您好、

请分享我已在数据表中检查过的 1.8V 和 3.3V TUSB2E22 的功耗详细信息、但无法找到详细信息。

 

此致

Sunil B V R

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sunil、

    以下是我们为 TUSB2E22 记录的功率数字:

    主机模式 — 默认设置
    25°C — 空闲
    1.8V * 12.95mA = 23.31mW
    3.3V * 2.42mA = 7.986mW
    总功耗:31.356mW

    25°C - L0
    1.8V * 72.0mA = 129.6mW
    3.3V * 4.66mA = 15.378mW
    总计:144.978mW

    85C — 空闲
    1.8V * 12.75mA = 22.95mW
    3.3V * 2.43mA = 8.019mW
    总计:30.969mW

    85C - L0
    1.8V * 71.57mA = 128.826mW
    3.3V * 4.67mA = 15.411mW
    总计:144.237mW

    我们有一款更新的 eUSB2 双端口中继器、即 TUSB2E221、其功耗更低、功能更多、您可以在数据表中找到功率值: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tusb2e221.pdf?ts = 1774452563844

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。

    谢谢、

    Ryan