This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS26LV32AT:DS26LV32ATMX/NOPB

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV32, AM26LV32E, DS34LV86T, DS26LV32AT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1637158/ds26lv32at-ds26lv32atmx-nopb

部件号: DS26LV32AT
Thread 中讨论的其他器件: DS34LV86T、AM26LV32、AM26LV32E

我们在其中一个项目中使用了 DS26LV32ATMX/NOPB 部分。 您能否建议为此元件提供替代的直接替代产品? 另外、请确认在这种情况下、DS34LV86TMX/NOPB 是否可用作直接替代产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DS34LV86T 在引脚 4 和 12 上具有不同的使能逻辑。

    使用 AM26LV32 (E)。 AM26LV32E 具有更强的 ESD 保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM26LV32IDR 是适用于  DS26LV32ATMX/NOPB PAR 的正确可直接替换部件  

    此设计已处于生产阶段、因此无法更改。 我是否可以在此处使用 AM26LV32IDR 器件作为替代产品?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我推荐 AM26LV32E。 由于具有失效防护配置、它与 DS26LV32AT 更相似。 请注意、这些是引脚对引脚的、但 VIT(差分输入阈值)略有不同。 您可以对 AM26LV32E 和 AM26LV32I 进行采样、以测试系统中的差异。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们目前在我们的工程中使用 DS34LV86TMX/NOPB 器件、其中使能逻辑通过具有可配置上拉和下拉选项的引脚 4 和 12 进行控制。 通过这种配置、DS34LV86TMX/NOPB 是否可用作 DS26LV32ATMX/NOPB 部件的替代产品?




    请在生产阶段确认该设计的项目  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是可能的。 您必须将 EN1 拉至高电平以启用前两个接收器、而通过将 EN2 拉至低电平来禁用两个未使用的接收器可节省功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我回声克莱门斯评论。 这些收发器不是引脚 2 引脚、但足够接近它们可以正常工作。