This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC184:SN65LBC184DR 丝印

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1637549/sn65lbc184-sn65lbc184dr-silk-screen-printing

器件型号: SN65LBC184

带有丝印标记 6LB184 和 SLB18U 的 SN65LBC184DR 之间有何区别? 芯片的电气参数是否有任何变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    保证的数据表限值是相同的。 如果存在电气差异、则数据表中会列出这些差异、并且会有不同的器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shuang、

    此器件没有电气特性变化。 数据表中的最小值/最大值仍然相同。  

    您可以参考此 PCN 丝印更改(请注意,未列出您所描述的确切更改,但这只是意味着丝印已更改):

    https://www.mouser.com/PCN/Texas_Instruments_PCN20211123004_2022022410013610.pdf

    此致、

    Ethan