This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:1000MBase-x 无法正常工作

Guru**** 2958450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1635673/ds280df810-1000mbase-x-is-not-working

器件型号: DS280DF810

你(们)好  

我们正在使用 TI:DS280DF810ABVR、并希望支持 25G/10G/1G 数据速率。

25G、10G 正常工作、1G 未正常工作。

TI 是否会:DS280DF810ABVR 部件支持 1G (1000MBase-x )?

请建议是否需要为 1000Mbase-x 更改任何配置

通道类似于 Marvell Switch <--> Retimer <--> zSFP+

此致

Karthik  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Karthik:

    是的、该器件可在 CDR 旁路模式下支持 1G 数据速率。  是否启用了 CDR 旁路?

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    谢谢你。

    您能帮助我们如何启用/禁用 CDR 旁路吗

    此致

    Karthik  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    请参阅安全资源文件夹中的编程指南。

    https://www.ti.com/drr/opn/DS280DF810-DESIGN

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    仍在展开以下载文件并等待审批。

    是否可以为命令和寄存器提供 有关如何启用/禁用 CDR 旁路的信息

    此致

    Karthik  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    您应该很快获得访问权限。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    问题仍未解决、因此我想确认以下内容  

    CDR 旁路意味着、 寄存器 1E 应更改为 00 或 E0  

    我们尝试了这两种方法、但没有帮助。 看起来我们做的事情不正确。  

    请确认正确的值和注册号。  

    ...

    此致

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    CDR bypass 意味着、 应该将寄存器 1E 更改为 00 或 E0 

    0x00 是写入值、0xE0 是写入掩码。  写入掩码意味着只应覆盖 0x1E[7:5]。

    配置 CDR 旁路后、 重定时器是否会检测 1000Base-X 信号?  请参阅寄存器 0x78。  此外、您是否曾尝试测量示波器上的重定时器输出?

    谢谢、

    Drew