This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD751-Q1:SOD523F 最小值咨询

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1638091/esd751-q1-sod523f-min-value-consultation

器件型号: ESD751-Q1

您好的团队、

SOD523F 高度最大值,无最小值,请帮助提供,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、  

    根据封装图、最小值为 0.55mm。  

    此致、

    McKenzie