This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5USBC41:TS5USBC410、温度高达 125°C

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1638385/ts5usbc41-ts5usbc410-that-goes-up-to-125degree-c

部件号: TS5USBC41
Thread 中讨论的其他器件: TMUXHS221

您好团队:

 

我的客户正在寻找 TS5USBC410 、但其额定温度必须高达 125°C。 我们的产品系列中有哪些可以满足这一要求的产品?

我无法在我们的网站上找到任何内容。

 

此致、

Wouter Kragt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Wouter、

    我们的 TMUXHS221 的额定温度为 125°C;但是该器件不具有 TS5USB410 等 OV 特性。 该器件具有相同的速度和配置、但特性不同。

    谢谢您、
    Arya