This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B715:P82B715DR 支持的 I2C 时钟频率说明

Guru**** 3006630 points

Other Parts Discussed in Thread: P82B715, TCA9617B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1638120/p82b715-clarification-on-supported-i2c-clock-frequency-for-p82b715dr

部件号: P82B715
主题中讨论的其他器件: TCA9617B

尊敬的 TI 支持团队:

我们目前正在审查 P82B715DR I²C 总线延长器用于我们的应用。

在浏览数据表时、我们找不到有关支持的 I²C μ s 时钟频率(例如,标准模式 100kHz、快速模式 400kHz、快速+模式等)的任何明确规格。

请确认:

  • P82B715DR 支持的最大 I²C μ s 时钟频率?
  • 器件是否符合标准模式/快速模式/快速+模式操作要求?

感谢您的支持。

此致、

Swapnesh Joshi

元件工程师