This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD230:CAN BAUDRATE

Guru**** 2974450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1638225/sn65hvd230-can-baudrate

部件号: SN65HVD230

尊敬的德州团队:

      能否请您确认 SN65HVD230DR CAN 收发器支持的最大波特率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkata:

    我看到 数据表中提到的 1Mbps、谢谢。

    此致、

    Michael。